我们今天能为您提供什么帮助?

XB5R系列可编程接收器ZBRR*如何恢复出厂设置(总体复位)?

问题描述:
XB5R系列可编程接收器ZBRR*如何恢复出厂设置(总体复位)?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

XB5R系列可编程接收器ZBRR*恢复出厂设置(总体复位)的过程如下:

如下图所示:1、按住选择按钮和确认按钮20S,看到灯从上到下开始闪烁3遍,当灯全部闪烁时松手;2、按住选择按钮和确认按钮3S,当灯全亮时松手,此时即恢复到出厂设置(总体复位),所有输出被设置为单稳态功能并且所有注册过的ID被取消。