我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器的“转矩控制”功能中“转矩给定通道”的给定最大值为电机的额定转矩吗?如何设置?

问题描述:
ATV71系列变频器的“转矩控制”功能,“转矩给定通道”的给定最大值为电机的额定转矩吗?如何设置?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71系列变频器“转矩控制”菜单中,出厂默认的“转矩系数”为100%,“转矩给定通道”中的给定最大值对应于300%的额定转矩。若设置给定最大值对应于额定转矩,只需把“转矩系数”设置为33%~34%,给定最大值就对应于99%~102%的额定转矩。