我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器给定2通道有效时,分配了预置速度,多端速端子输入后预置速度没有频率输入是怎么原因?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器【给定2通道】(Fr2)有效时,分配了预置速度,端子有输入,但是预置速度没有频率输入是怎么回事?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

预置速度对【给定2通道】(Fr2)无效,只有当【给定1通道】(Fr1)或者【给定1B通道】(Fr1b)有效时,预置速度才有输入。