我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器控制回路端子怎么设置功能?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器控制回路端子怎么设置功能?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61\71变频器自带控制回路端子分为逻辑输入LI、模拟量输入AI、继电器输出R、模拟量输出AO几种;设置功能时分以下几种情况:

逻辑输入端子LI:两线控制时、LI1固定为正转功能;三线制时LI1固定为停机功能、LI2固定为正转功能;其他端子需进入相应功能菜单来选择所需要的端子,IO菜单下的逻辑端子分配只能查看所分配的功能,即只能通过功能来选端子;

模拟量输入端子AI:需进入相应功能菜单来选择端子,IO菜单下的AI分配参数只能查看所分配的功能,即只能通过功能来选端子;

继电器输出R:与逻辑输入端子、模拟量输入端子不同,常规功能需进入IO菜单下的"R1分配"、"R2分配"来设置,即可以通过端子选功能;需要注意的是R2继电器个别功能需进入相应功能菜单来选择R2继电器,比如制动器控制、输入接触器、输出接触器等;

模拟量输出AO:需进入IO菜单下的AO1分配来选择功能,即可以通过端子选功能;