SoMove软件能否对多功能下载器VW3A8121保存的参数进行读取和修改?
问题描述:
SoMove软件能否对多功能下载器VW3A8121保存的参数进行读取和修改?所属产品线:
SoMove解决方法:
SoMove软件可以对多功能下载器VW3A8121保存的参数进行读取和修改:使用SoMove软件中的Import/Export功能,可以实现SoMove的工程文件*.psx和多功能下载器的储存文件*.cfg的相互转换,从而实现对多功能下载器的储存文件的读取和修改。SoMove操作界面:
1.把多功能下载器储存文件转换成SoMove工程文件:在SoMove的菜单“文件”-“Import/Export”-“导入文件”,把文件.cfg转换成文件.psx;
2.把SoMove工程文件转换成多功能下载器储存文件 :在SoMove的菜单“文件”-“Import/Export”-“导出文件”,把文件.psx转换成.cfg文件。
但是只支持多功能下载器、不支持SoMove的变频器不支持上述操作,例如ATV310系列。
是否有帮助?