ATV61、ATV71变频器通讯读取功耗、变频器和电机运行时间的单位是什么?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器通讯读取功耗、变频器和电机运行时间的单位是什么?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61/71变频器的功耗(APH)、变频器(PTH)和电机(RTH)运行时间寄存器如下:

但是在参数表中并没有给出其单位,读出来的值无法确定大小。其单位是用UNT寄存器中的值来确定的,如下图所示:

UNT寄存器参数值如下所示:

例如UNT中的值为0000 0000 0010 1110,即变频器功耗单位为KWh,变频器运行时间单位为小时,电机运行时间为分钟。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。