我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器如何修改图形显示终端最上面一排显示的参数?

问题描述:
ATV61和ATV71如何修改图形显示终端最上面一排显示的参数?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

第一个显示变频器的状态,不能修改
第二个显示有效的控制通道,不能修改
后面两个参数可以通过设置选择,设置方式如下:
进入菜单【6监视屏幕】,再进入【6.1参数行选择】,出厂设置选择的显示参数为:1、频率给定、2、本地/远程,如果需要更改,应该先将出厂选择的两个参数后面的√去掉,然后选择需要的参数。