我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器是否可以通过端子设定速度并且掉电后可以保留速度给定?
问题描述:
ATV71变频器是否可以通过端子设定速度并且掉电后可以保留速度给定?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

可以通过设置加减速功能调节变频器速度,将1.7应用功能(FUN-)菜单中的加减速(UPD-)分配两个端子进行调节速度,并且将加减速给定保存(STR)参数设置成EEP保存到EEPROM中就可以将设定的速度掉电保存。