ATV61、ATV71变频器在做速度切换时,可以保留切换前的速度吗?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器在做速度切换时,可以保留切换前的速度吗?所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
可以,通过1.6命令(ctl-)菜单中的复制通道1<>2(COP)参数设定成给定(SP)即可实现该功能。
注意:当组合模式(CHCF)设定成组合模式(SIM)或者分离模式(SEP),则只能从通道1复制到通道2,当设置成(IO)模式时,可以双向复制速度。
是否有帮助?




可以,通过1.6命令(ctl-)菜单中的复制通道1<>2(COP)参数设定成给定(SP)即可实现该功能。
注意:当组合模式(CHCF)设定成组合模式(SIM)或者分离模式(SEP),则只能从通道1复制到通道2,当设置成(IO)模式时,可以双向复制速度。
是否有帮助?