我们今天能为您提供什么帮助?

客户在调试ATV61变频器时,想把LI2设置成反转,但是设置不了?

问题描述:
客户在调试ATV61变频器时,想把LI2设置成反转,但是设置不了?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

经询问客户是在1.5输入输出设置(I-O-)菜单中的LI2设置(LI2-)中去配置,这里是无法进行配置的,只能查看某个逻辑输入端子被分配成了什么功能。施耐德ATV61/71变频器不是通过端子去选定功能,而是通过功能去选定端子,可以通过1.5输出输出设置(I-O-)菜单中将反转(rrs)设置为LI2。