我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器可以设置当输出频率低于某个速度值时自由就停车吗?

问题描述:
ATV61,ATV71可以设置当输出频率低于某个速度值时自由就停车吗?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61/71变频器可以设置此功能,在1.3设置(SET-)菜单中,设置自由停车阈值(FFT-)这个参数,当设置为0时,不激活该功能;设置为某个频率值时,就表示运行速度低于此值时自由停车。

注意:当停车方式设置为斜坡停车或者快速停车时才可以设置该参数。