我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何用SoMove对ATV71变频器设置多电机切换功能?
问题描述:
如何用SOMOVE对ATV71设置多电机切换功能?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

用SOMOVE调试ATV71时,应用功能菜单里没有多电机切换设置,可按以下步骤设置多电机切换功能:

  1. 在SOMOVE菜单栏找到“设备”——“多配置切换”,如下图

  2. 按上图设置好后,就可以对左侧的CONF1/CONF2进行设置了,当LI2接通后就会将电机参数切换到CONF1的设置