我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器能否屏蔽modbus通讯故障?

问题描述:
ATV61,ATV71能否屏蔽modbus通讯故障?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

可以屏蔽。在故障管理菜单(FLt-)中找到通讯故障管理(CLL-),找到modbus故障管理(SLL),设为忽略报警(no)即可屏蔽modbus通讯故障,屏蔽后若在modbus通讯控制下运行中出现通讯中断,则变频器会按照中断前的运行状态继续运行,若通讯恢复,则按照通讯命令运行。