我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器如何用中文面板上传下载参数?

问题描述:
ATV71如何用中文面板上传下载参数

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71可以用中文面板VW3A1101上传、下载参数,具体步骤如下:

上传:

1.进入到菜单《3.打开/另存为》,如下图:

2.选择《另存为》,进入后有四个文件可供存储,选择一个文件组确认(最多可存4套参数),参数保存至面板成功。

下载:

1.进入到菜单《3.打开/另存为》

2.选择《打开》,进入后选中需要下载的文件组,并选择全部,如下图,这样就可以完成参数下载到变频器。