我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器的模拟量输入端子能否作为模拟量输入通道将数据通过通讯传送给上位机?

问题描述:
ATV61,ATV71的模拟量输入端子能否作为模拟量输入通道将数据通过通讯传送给上位机?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

可以实现;以ATV71的模拟量端子AI2用modbus通讯为例,将信号接入AI2、COM端子后,可读取逻辑地址5243里的值即为模拟量信号实际值,当AI2为电流型输入时,单位为0.001mA,当AI2为电压型输入时,单位为0.001V。