我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71、ATV61变频器使用Modbus通讯是否可以切换多电机参数?如何实现?
问题描述:
ATV71变频器,是否可以通过Modbus通讯读取变频器目前出现的故障?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV71/61变频器,使用Modbus通讯可以切换多电机参数,可以分为两种情况
1、在【1.6命令】-【组合模式】=【I/O模式】的情况下
通过通讯控制启停的时候,CMD可以拆分为16个bit位,其中bit11-bit15可以用来做多电机切换,在参数中需要设置:【1.7应用功能】-【多电机设置】-【多电机选择】=Yes ;【1.7应用功能】-【多电机设置】-【2套设置】=C111-C115
2、在【1.6命令】-【组合模式】=【组合通道或隔离通道】的情况下
通过drivecom流程控制启停的时候,也是通过bit11-bit15来切换多电机参数,但是需要与drivecom流程中的命令组合发送信号,参数设置与第一种情况相同。