ATV61、ATV71变频器可以监控模拟量输入输出值大小吗?
问题描述:
ATV61、ATV71变频器可以监控模拟量输入输出值大小吗?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
ATV61、ATV71变频器自带的简易面板无法显示模拟量输入输出值大小,但配的中文面板VW3A1101在“1.变频器菜单-1.2监视菜单-输入/输出映像”中可以显示模拟量值大小,同时可以看到AI和AO被分配为哪种功能和最大最小值等参数。具体参数路径如下图所示:

分别点开“模拟输入映像”和“模拟输出映像”,可以分别看到AI和AO的具体的值,进一步按ENT,可以看到其相关的参数设置:


是否有帮助?