我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器走modbus通讯如何配置被监视参数?

问题描述:
配置ATV71 modbus通讯被监视参数。

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

最多可以选择4个参数来将其值显示在图形显示终端的[1.2 - 监视]菜单中。

通过[6 - MONITOR CONFIG.]菜单[6.3 - CONFIG. COMM. MAP]子菜单进行选择。在[Address 1 select.]至[Address 4 select.]范围内的每个参数均可被用于选择参数逻辑地址。选择零地址可以禁用此功能。

注意:如果一个被监测参数:

- 被分配至一个未知地址(如3200)

- 被定义至一个受保护参数

- 未被定义

则显示在[1.2 - 监视]—[通信映像]画面上的值将为“-----”