M218的SL1和SL2端口的最大传输速率是多少?
问题描述:
M218的SL1和SL2端口的最大传输速率是多少?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
SL1或SL2如果配置为Modbus通讯或ASCII通讯,则最大波特率为38400bps,此时如果选择115200bps,则编译会报错:这个串行线路由于协议,波特率被限制到"38400"。
SL1或SL2如果配置为SoMachine_Network_Manager,则最大波特率为115200bps。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。