我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器通过通讯快速停车之后怎么来复位?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器通过通讯快速停车之后怎么来复位?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器通过通讯快速停车之后,复位可以根据以下两种情况给CMD发指令,非IO模式当CMD写入0后,变频器会显示NST。
当采用IO模式,比如使用C104触发了快速停车,将控制字BIT4置1即可复位快速停车。