我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器通过通讯,选择非IO模式怎么实现斜坡停车?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器通过通讯,选择非IO模式怎么实现斜坡停车?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61、ATV71变频器通过通讯斜坡停车,选择非IO模式有2种方式可以实现:

1.把停车方式选为快速停车,减速斜坡除数设为1,往CMD控制字发16#0002,实际减速斜坡就按照DEC设定的时间;

2.ATV61固件版本V1.4及以上、ATV71固件版本V3.3及以上,DOTD设置为斜坡停车,往CMD控制字发16#0007为斜坡停车。