我们今天能为您提供什么帮助?

VW3A3309的DeviceNet通讯网络指示灯2.1如何表示其状态?

问题描述:
VW3A3309的DeviceNet通讯网络指示灯2.1如何表示其状态?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:
指示灯状态 驱动器控制器状态 说明
设备未通电, 设备没有在线 设备尚未完成地址的测试
绿色闪亮 设备在总线上,但是没有运行或设备在总线上但是需要调试 设备在总显示,但没有建立网络连接。
设备已经通过重复的节点地址的测试,并且在总线上,但还没有建立连接到其他节点。
该设备没有被分配。
配置缺失,不完整或不正确。
绿色长亮 设备工作在网络上,并连接 运行正常
红色闪亮 主要故障/或连接超时 设备有重大的可恢复故障。
一个或多个I / O连接超时。