我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器输出转速SPD在开环时是怎么得来的?
问题描述:
ATV71变频器输出转速SPD在开环时是怎么得来的?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

SPD是根据输入的电机铭牌转速换算来的(同步转速,没有计算转差率)。

如果设置的电机额定频率50Hz,转速1450RPM,那么变频器输出50Hz时,SPD输出1500RPM

如果设置的电机额定频率50Hz,转速980RPM,那么变频器输出50Hz时,SPD输出1000RPM