我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VW3A3501控制卡上的指示灯,如何表示卡的状态?
问题描述:
VW3A3501控制卡上的指示灯,如何表示卡的状态?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

1.1 CANopen 绿色运行指示

绿灯灭:CANopen 通信停止。

绿闪烁:CANopen在预运行状态。

绿灯亮:CANopen 正在通信。

1.2 CANopen ERROR 红色故障指示

红灯灭:CANopen通信没有错误。

红灯每秒闪烁1次:CANopen主站通信错误太多(例如:错误帧太多)。

红灯每秒闪烁2次:由于CANopen总线上出现“Node Guarding(节点保护即心跳)”或“Heartbeat(脉动)”事件或 “overrun (超限度)” (网络过载)而引发的错)” (网络过载)而引发的错。

红灯亮:CANopen控制器处于“OFF(关闭)”状态。

1.3 Power 绿色电源指示

绿灯灭:控制卡上没有电源。

绿灯亮:控制卡上有DC24V电源提供。

1.4 Application 黄色应用程序指示

黄灯亮:控制卡内部有应用程序。

1.5 Watchdog 红色看门狗跳闸指示

绿灯亮:控制卡内部程序运行错误,且看门狗跳闸。