我们今天能为您提供什么帮助?

M218的扩展模拟量模块如何刷固件?

问题描述:
M218的扩展模拟量模块如何刷固件?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

请使用Exec Loader Ext for M218更新固件。此程序可通过使用开始”->“所有程序”-> Schneider Electric -> SoMachine ->“工具快捷方式启动。

1.USB线缆将电脑与PLC连接,确保需要升级固件的模拟量模块已经与PLC连接。

2.开启PLC电源,保持SoMachineGateway在停止状态,将PLC上的“运行/停止 开关”拨到停止位置。

3.运行“Exec Loader Ext for M218

4.根据“Exec Loader Ext for M218”的提示信息进行操作,找到模拟量模块固件所在的文件夹,点击“下一步”至完成。