我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器采用Modbus跟主设备通讯,如何判断主设备跟变频器之间的逻辑通讯地址有没有偏移?

问题描述:
ATV71采用MODBUS跟主设备(如:上位触摸屏)通讯,如何判断主设备(如:上位触摸屏)跟变频器之间的逻辑通讯地址有没有偏移?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

可以这样判断:将变频器的参数,加速时间ACC_16#2329=9001设置成3S;减速时间DEC_16#232A=9002设置成2S。使用主设备(如:上位触摸屏)直接读取逻辑通讯地址16#232A=9002的数据,如果读取到的数据是30(单位0.1,即3S),即地址偏移1位;如果读取到的数据是20(单位0.1,即2S),即地址没偏移。