我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器使用Modbus通讯控制,如何修改宏设置(CFG)参数?
问题描述:
使用MODBUS通讯控制ATV71,如何修改宏设置(CFG)参数?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

将参数CFG【Macro configuration】16#0BEC = 3052值修改成0~6(如下表格),出厂默认值为0[Start/Stop] (StS)-起动/停车。

0 [Start/Stop] (StS)- 起动/停车
1 [M. handling] (HdG)- 物料输送
2 [Hoisting] (HSt)- 起重提升
3 [Gen. Use] (GEn)- 一般应用
4 [PID regul.] (PId)- PID 调节
5 [Network C.] (nEt)- 网络通信
6 [Mast./slave] (MSL)- 主机/从机