我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器怎样将变频器自冷却型设为强制风冷型?
问题描述:
ATV61,ATV71怎样将变频器自冷却型设为强制风冷型?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

变频器的热保护类型出厂设置是[自冷却型]电动机,如果使用的电动机是强制通风型,在1.8故障管理中FLt下的电动机热保护tHt设置为强制风冷型。