我们今天能为您提供什么帮助?

M218 PLC Persistent变量是存储在闪存中,闪存是否有次数限制?

问题描述:
M218 PLC Persistent变量是存储在闪存中,闪存是否有次数限制?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

闪存确实是有一定次数限制的,但是不用担心被写坏。Persistent变量在重新下载、断电情况下,寄存器的值将被写入闪存。比如说PLC断电其写入的机制是,断电情况下电路板电压下降,依靠PLC内部电容当电压降至一定程度触发一信号将值保存在闪存中,也就是说并不是PLC的每个扫描周期均往闪存中写的。