我们今天能为您提供什么帮助?

M218如何通过触摸屏或者上位机修改IP地址?

问题描述:
M218如何通过触摸屏或者上位机修改IP地址?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

可以调用SetIPAddress功能块,通过Word_to_Byte功能,输入管脚IPAddessIP格式为[aaa.bbb.ccc.ddd],建立BYTE数组,触发输入管脚execte管脚即可更改M218IP地址。