我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61,ATV71连接有输出接触器,输出接触器连接正常,变频器报FCF2故障,可能是什么原因?

问题描述:
ATV61,ATV71连接有输出接触器,输出接触器连接正常,变频器报FCF2故障,可能是什么原因?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

ATV61,ATV71连接有输出接触器,输出接触器连接正常,变频器报FCF2故障,可能原因如下:

请检查输出接触器的反馈使用的是否为常闭触点。即当没有运行命令时,用作输出接触器反馈的逻辑输入点(LIx)应为1,变频器运行期间,相应的逻辑输入点(LIx)为0,否则(LIx=1)变频器报FCF2故障。