我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
什么是ATV71变频器的高速提升功能的电流限幅模式?
问题描述:
什么是ATV71的高速提升功能的电流限幅模式?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71变频器的高速提升功能的电流限幅模式:最大允许速度为电动机模式中支持电流限幅的速度。该功能仅用于上升方向。

变频器上升时会一直提高变频器速度,直到达到电流限幅的限制。这样在上升中可以一直加速,不用像速度给定模式那样需要一个中间的台阶式的称重速度,因而没有延迟。超过电机的额定转速以后,以恒功率的方式运行,在提升过程中电流不会超过额定电流。下降时(发电机模式)此模式自动变为速度模式。