问题描述:
ATV71变频器命令通道设为端子,给定通道设为modbus通讯。如不给定速度,直接通过端子给启动信号,变频器仍显示rdy?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
如变频器给定通道被设定为通讯,在没有给频率信号时,被认为8502寄存器内的值是不可预知的。此时给启动命令,变频器会继续保持rdy状态。因此,只要变频器给定通道被设为通讯,则在变频器每次重启后,均需先给定频率,然后给启动命令,方能启动。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如变频器给定通道被设定为通讯,在没有给频率信号时,被认为8502寄存器内的值是不可预知的。此时给启动命令,变频器会继续保持rdy状态。因此,只要变频器给定通道被设为通讯,则在变频器每次重启后,均需先给定频率,然后给启动命令,方能启动。
是否有帮助?