我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM218使用TWDPTO220DTPTO管理功能块时,输出管脚ERR_E和ERR_C有什么差别?
问题描述:
TM218使用TWDPTO220DTPTO管理功能块时,输出管脚ERR_E和ERR_C有什么差别?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

ERR_E错误产生原因为外部,诊断需使用TWDPTO220DTGetDiag功能块;

ERR_C错误产生原因为内部,诊断需使用TWDPTO220DTGetInsDiag功能块。