我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218的库TWDPTO220DT,其中数据类型PTOTWD_CMD_MODE的三个枚举值是什么含义?
问题描述:
M218的库TWDPTO220DT,其中数据类型PTOTWD_CMD_MODE的三个枚举值是什么含义?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

值PTO_CMD_ABORTABLE 00 Aborted表示如果当前有指令,则放弃新指令的执行;

值PTO_CMD_BUFFERED  01 Buffered表示如果当前有指令,则缓存新指令,等待当前指令完成再执行新指令;

值PTO_CMD_BLENDING_PREVIOUS 02 Blending previous表示新指令与当前指令叠加执行。