问题描述:
M218用SetIPAddress功能块更改IP地址时,输入正确的IP地址时报错“SETIP_INVALID_IP”?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
输入正确IP地址的情况下,还报错”SETIP_INVALID_IP”,查看SetIPAddress的使能管脚发现,在 rising edge,开始功能块的执行。 在 falling edge,在功能块的执行终止时复位功能块的输出。
一定要用脉冲触发,不用用一个变量直接置1即可解决。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
输入正确IP地址的情况下,还报错”SETIP_INVALID_IP”,查看SetIPAddress的使能管脚发现,在 rising edge,开始功能块的执行。 在 falling edge,在功能块的执行终止时复位功能块的输出。
一定要用脉冲触发,不用用一个变量直接置1即可解决。
是否有帮助?