我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM2ARI8HT和TWDARI8HT在使用时有什么差异?
问题描述:
TM2ARI8HT和TWDARI8HT在使用时有什么差异?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

相同之处:都是8通道的温度测量模块,信号范围可以是NTC/PTC,精度都为10位。

不同之处:TWDARI8HT的阻值范围是100Ω<=R<=200KΩ,TM2ARI8HT的阻值范围是100Ω<=R<=10KΩ