我们今天能为您提供什么帮助?

M218的IO扩展容量是多少?

问题描述:
M218的IO扩展容量是多少?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

解答:M218 扩展模块和 TM2 系统扩展模块可以在同一个 Modicon M218控制器上混合使用,以提供灵活的系统。M218 24 I/O 控制器可以最多使用 4 个扩展模块进行扩展。操作限制:最多 152 个 I/O (最多 42 个继电器输出中)。M218 40 I/O 控制器可以最多使用 7 个扩展模块进行扩展。操作限制:最多 248 个 I/O (最多 90 个继电器输出中)。