我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61变频器设置给定1通道Fr1时设置不了AI2,是什么原因?

问题描述:
客户调试ATV61变频器时FR1(给定1通道)改不了AI2,为什么?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

因为默认参数设定中已经将FUN-(应用功能)菜单中的REF-(给定切换)中的FR1B(给定1B通道)设置为了AI2,通道已经被占用,所以将FR1B参数设置为NO后即可再修改FR1(给定1通道)为AI2.