我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在M218产品样本中提及Modbus TCPIP连接数最大4或3个Server,1个Client,如何理解?
问题描述:
在M218产品样本中提及Modbus TCPIP连接数最大4或3个Server,1个Client,如何理解?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

上述指标表述与实际连接的设备数无关,是指当M218作为Client最大只能提供一个连接通道,剩下未使用的3个通道可同时作Server,如果同时读取2台设备的数据,就会有一个通讯请求不被处理。当M218作为Server时最大可提供4个连接通道,如果同时有5台设备的读取本M218数据,就会有一个设备通讯请求不被处理。