我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218 程序,用Modscan扫描其%Ix,可以查看到其状态的变化;但是若把该地址做了IO映象,则在Modscan中就看不到其状态变化,为什么?
问题描述:
M218 程序,用Modscan扫描其%Ix,可以查看到其状态的变化;但是若把该地址做了IO映象,则在Modscan中就看不到其状态变化,为什么?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

M218 PLC中,如果不对内嵌功能的IO输入点操作IO映像时,通道数据将直接映射到硬件地址%Ix0.0上,于是能在Modscan中看到其状态变化。但在操作完IO映像后,通道数据将直接映射到变量上,而不再映射到硬件地址%Ix0.0上,于是在Modscan中就看不到其状态变化了。