我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器设置命令通道为端子时,为什么面板上的停止键STOP仍有效?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器设置命令通道为端子时,为什么面板上的停止键STOP仍有效?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

是因为命令菜单(CTL)里面停止按钮优先功能(PST)打开了,将其设置为NO,则无效。设置时,需按ENT键保持2s。

61PST.JPG