我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器正转和反转端子能再赋予多段速功能吗?

问题描述:
ATV61,ATV71正转和反转端子能再赋予多段速功能吗?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

可以的,比如将LI2设置成反转,将访问等级设置成专家权限,就可以同时将2个预置速度 (PS2)也设置成LI2,这样LI2得到启动信号后,就会反转并且以预置速度进行运行。