我们今天能为您提供什么帮助?

M218数据为什么做不了掉电保持?

问题描述:
M218数据为什么做不了掉电保持?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

假如你定义了一个随机变量aaa,并把它赋值给一个变量%MW0,%MW0是在变量保持区。aaa并不是一个保持型变量,此时aaa会刷新%MW0的数据,造成%MW0也做不到保持以前变量的效果。如果想要aaa保持数据,只需要在定义变量时,选中保持型变量就可以了。