我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M218 PLC是否支持PTO扩展模块?最多可扩展几块?

问题描述:
M218 PLC是否支持PTO扩展模块?最多可扩展几块?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

可以扩展,其型号是TWDPTO220DT,最多同时支持2个 TWDPTO220DT 作为扩展模块,但对软件版本及PLC固件有所要求:SoMachine V3.0 + M218 Add-On V2.0.30.56或更高版本;TM218...N 的固件版本为 2.0.30.56或更高版本;另外,必须使用 TM218DOCKN 适配器模块扩展连接。