我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何检测M258的模拟量模块TM5SAI4L的通道状态?
问题描述:
如何检测M258的模拟量模块TM5SAI4L的通道状态?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

在somachine 软件里面组态好TM5SAI4L,然后双击打开,在“扩展总线I/O映射”中查看“状态输入00”,

对应的通道状态显示含义如下图,可以在程序中监控相应“状态输入00”变量来检测模拟量通道的状态。