使用M218实时时钟功能,CFC编程方式,功能块中为什么找不到例程中的SYSTIMEDATE?
问题描述:
使用M218实时时钟功能,CFC编程方式,功能块中为什么找不到例程中的SYSTIMEDATE?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
使用M218实时时钟功能,CFC编程方式,功能块中找不到例程中的SYSTIMEDATE,如图:

首先在库管理器的添加库中找到System-Ssylibs-Systime库,单击确定添加该库;其次,SYSTIMEDATE不是功能块,而是一种数据结构体,需要在工具箱中选择“合成器”并调用,在名称中输入SYSTIMEDATE即可。如图:

是否有帮助?