[Q&A]M218本体的电池作用是什么?
问题描述:
M218本体CPU的外接电池TSXPLP01是否用作断电保持用?该电池能否充电?使用寿命多久?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
M218的电池仅用于维持M218断电时RTC继续走时。不作为数据掉电保持用(数据掉电保持也无需电池)。
该电池型号为TSX PLP01,属于锂亚硫酰氯电池,不可充电,电量耗尽可以替换。
该电池在M218长期断电,室温为最高温度 45℃(113℉)的情况下,可以续航1.5年。如果M218经常处于上电状态,或者室温维持在标准25℃左右,电池续航时间可以更长。
是否有帮助?