我们今天能为您提供什么帮助?

集成了以太网的M218本体,用其集成的以太网口与上位机做Modbus TCP通讯,不通过交换机连接时直连网线和交叉网线是否都可以?

问题描述:
集成了以太网的M218本体,用其集成的以太网口与上位机做Modbus TCP通讯,不通过交换机连接时直连网线和交叉网线是否都可以?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

都可以。M218集成以太网口支持自动交叉检测功能。详见硬件手册。