我们今天能为您提供什么帮助?

M218上电后不运行,MS红灯快闪如何解决?

问题描述:
M218上电后不运行,MS红灯快闪如何解决?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

PLC无法运行,并且MS红灯快闪,该状态称为HALT。
此时如果用SoMachine软件连M218,会出现提示“PLC中没有”程序,该信息为错误提示,请将PLC重新上电即可正常运行。
这种情况是由于PLC上电后,在没有处于运行状态(MS灯绿色长亮)时就断电造成的。为了避免出现这样的情况,请确保每次断电前,M218已经处于运行状态。